欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

洁净度的检测方法-4

  • 2023.06.09 14:52:55
  • 米思米
  • 769

(8) 放射性示踪试验


 制作人造污渍时,会混入放射性同位素(放射性物质),清洗后用盖革计数器检查污渍的残留,据说其灵敏度可达到喷雾图形测试法的1000倍、雾化器测试法的100倍。

 这种方法的灵敏度非常高,使其成为对比不同清洁方法的洁净度,以及用于检测其他方法无法检测到的微量物质的极好方法。但是,放射性物质的现场处理难度较大,这并非是通用的常规方法。

(9) 生锈测试


 在电镀工艺中,有用于检查镀层有无针孔的孔隙度检测,本测试方法与之类似。将浸有红血盐和食盐水溶液的滤纸贴在铁表面。这种方法利用了在洁净表面上溶解的铁盐离子会与指示剂反应生成普鲁士蓝色沉淀的现象,据说灵敏度可达到润湿法的约1/10。

 另一种方法是将2%双氧水、0.008%食盐的水溶液滴在金属表面,观察生锈情况。

(10) 电镀测试


 也可通过电镀,根据镀膜附着力或盐雾试验、湿箱试验等方法进行判定。

 通过观察镀膜的状况来判断洁净度,是利用了镀膜的附着力对氧化膜等无机污染物特别敏感的特点。

 此外还有利用光亮电镀来进行判断的例子。脱脂不完全的部分光泽会变暗淡,如果残留有碎屑或指纹,则这些地方会很显眼,从而可以判断出脱脂的好坏。

 在使用油性研磨剂研磨后的表面上,研磨剂中的油脂会以薄膜形式残留在金属表面。这种表面必须完全脱脂,因此作为检查脱脂难易程度的调查方法,使用如【图1】所示的试验片,依据抛光→碱除油→光亮镀镍→评估的流程完成测试。电镀表面脱脂不彻底的地方,光泽暗淡,浮渣、指纹清晰可见,据此可以判断出脱脂是否彻底。

洁净度的检测方法-4


 试验片上之所以有很多不同直径的孔,就是为了更容易看出因抛光过热程度而导致的变化、抛光残渣附着状态的差异、以及脱脂程度等。




热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities